This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:ADS1605:到2434 R5 DMA 的快速32位(或34位)并行 GPIO ADC 输入

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355905/ads1605-ads1605-fast-32-bit-or-34-bit-parallel-gpio-adc-input-to-2434-r5-dma

器件型号:ADS1605

从 ARM 微控制器论坛向此 ADC 论坛发布有关详情、请点击此处:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355892/am2434-fast-32-bit-or-34-bit-parallel-gpio-adc-input-to-2434-r5-dma

摘要:

连接两个 ADS1605 ADC (16位并行数据加超量程位、x2)与2434 R5处理器的(大量)指南。

与 ADC 使用本身相比、更多的是关于处理器上的引脚分配和 DMA/中断资源配置的问题、但我想本论坛中的一些专家也可能具有该处理器的相关经验。

感谢您提供任何信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    抱歉、我们对该处理器没有任何经验。  ARM 团队将需要提供有关 MCU 配置的细节方面的帮助。

    由于 DOUT 引脚可以通过/CS 或 RD 高电平强制设置为 HiZ、因此您可以共享相同的16b 总线以减少引脚数、但处理器可能更容易并行读取32b。  始终将 OTR 引脚驱动为高电平或低电平、因此这些引脚需要单独连接。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用