This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:ADC081C021CMIM

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355942/adc081c021-adc081c021cimm

器件型号:ADC081C021

您好!

我只想确认 ADC 的 VSSOP 版本的工作温度范围=  ADC081C021CMIM

是否与-40°C /+105°C 操作范围兼容?

在 ADC081C021的数据表中、VSSOP 封装缺少温度范围。 TI 网站也是如此。 此网页提到了除 VSSOP 封装之外的所有器件版本的温度范围。

感谢您的关注。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    是的、温度范围应该为-40至+105C。  我们就会了解如何清理网站/数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    此致