This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:SNR 问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356475/afe4490-snr-questions

器件型号:AFE4490

尊敬的先生/女士:

我购买了 AFE4490SPO2EVM 并测试了它的 SNR。 我对该 AFE 的 SNR 性能有疑问。  

我在数据表中查找 SNR 测量值、在 AFE4490中 SNR 似乎表示为无噪声位。 通过使用第10页的无噪声位公式、AFE4490似乎可以达到101.3dB 甚至104.9dB、分别与14.1或14.7的无噪声位。 但是、使用 AFE4490SPO2EVM 时只能获得98-100dB (使用数据表中所述的0.1-5Hz 带通滤波器)。 我不知道这种差异来自哪里。

数据表中的测量是使用 DB9手指夹传感器或其他一些板载光学元件完成的? 这可以解释 SNR 的差异。

这里的 SNR 定义是什么? 它是定义为完整通道 SNR (Tx 和 Rx)还是仅接收器通道 SNR?

此致!
伊春