This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:使用 Python 读取连续的 ADC 数据

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356269/ads131m08evm-continuous-adc-data-readout-in-python

器件型号:ADS131M08EVM

大家好!  

我想 在 PC 上将 ADS131M08EVM 与 Python 代码连接起来、 ADS131M08EVM 使用 USB 连接到 PC、可以使用 ADC GUI (ADS131M08EVM)读取其通道。 是否可以通过 ADS131M08EVM 的 USB 读取 Python 软件中的所有通道?  如果是、您能否分享一个 Python 脚本示例?  

谢谢你。  

此致、

维塔利耶斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vitalijs:

    ADS131M08EVM-PDK 中的 PHI 控制器卡用于评估 EVM GUI 软件和 EVM 板。 它不用于其他目的、因此我们没有用于该目的的 Python 脚本、但是您可以使用自己的微控制器板和软件通过 J10接头与 ADS131M08EVM 连接。

    Br、

    戴尔