This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43902-Q1:寻找支持50kHz 信令的 PWM 发生器

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356249/dac43902-q1-looking-for-an-pwm-generator-supporting-50khz-signaling

器件型号:DAC43902-Q1
主题中讨论的其他器件:DAC53202

大家好、  

我们正在寻找一个能够在50kHz 下生成方波、占空比应在0至100%的范围内可控的 PWM 发生器。 我们将使用该 PWM 信号来控制 LED 亮度。 IC 应至少具有2个 PWM 输出、并可单独进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    您希望如何控制占空比?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:  

    大家好!

    我们喜欢通过 I2C 接口控制占空比和频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:  

    现在、我们针对具有如此高频率的 I2C 控制器 PWM 拥有有限的选项。  

    我建议使用 DAC53202。  

    PWM 的生成是通过连接一个通道的电压输出和配置为比较器的另一个通道的输入来完成的:

    (该图显示了 DAC539G2、但可以使用 DAC53202执行相同的操作来进行 I2C 控制)

    通过 I2C 改变电压输出通道的电压将更新占空比。 该频率由配置为锯齿波或三角波的内部函数发生器设置。  

    您可能会遇到的潜在问题包括:

    1.您无法在 PWM 运行时主动更改频率。 您需要停止函数发生器并更新频率。 可以在 PWM 运行时更新占空比。

    2. 50kHz 达到了此器件可输出的极限值,因此占空比分辨率不会很高,输出响应在较小的占空比下不是很好。 有关我在25kHz 条件下进行的测试、请参阅随附的。  e2e.ti.com/.../25KHzPWM-.docx

    此致!

    K·琼斯