This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43902-Q1:如何使用 DAC43902-Q1生成 PWM O/P 并改变 PWM 频率和占空比

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43902-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356855/dac43902-q1-how-to-generate-pwm-o-p-and-vary-the-pwm-frequency-and-duty-cycle-with-dac43902-q1

器件型号:DAC43902-Q1

大家好、  

我们正在尝试了解如何从 DAC43902-Q1生成 PWM 信号。  

此外、如何单独改变频率和占空比。  

根据我的理解、在独立模式下、I2C 接口将无法正常工作。 然后、我们将如何控制频率和占空比。

我们的要求、

2个具有单独控制(可变频率和占空比)的 PWM 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:  

    DAC43902无法使用 I2C 接口进行控制。 此器件适用于淡入淡出应用、具有可启动/停止淡出的输入触发器。 我将在您的另一个公开论坛帖子中进行回复。  

    此致!

    K·琼斯