This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:AMC131M03自由运行的调制器时钟?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356644/amc131m03-free-running-modulator-clock-for-amc131m03

器件型号:AMC131M03

我在一个应用中、三个 AMC131M03 Σ-Δ ADC 将远程位于远离处理器的子卡上。

我们的优势是、不 从控制器提供调制器时钟(CLKIN)、而是从自由运行的可编程时钟发生器本地生成、该时钟发生器不会与控制器同步。

我在 AMC131M03数据表中找不到指示调制器时钟需要与其他接口信令(SPI CLK/SDI/SDO、DRDY_n、SYNC_n)同步的要求、因此该部件看起来非常适合自由运行的调制器时钟。  

但...这是一个复杂的设备,所以我想确认,我没有错过什么。

TI 的某个人能够确认吗?

谢谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您的应用是什么?

    如果这对您的应用效果更好、则没有问题、也不会违反数据表。 如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    评估