This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:有哪些实用或易于实现的替代方案可以在此 EVM 上使用 J9和 J7上的默认外部时钟?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSW1418EVM, ADC3683, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348037/adc3683evm-what-practical-or-easy-to-implement-alternatives-are-there-to-using-the-default-external-clocks-on-j9-and-j7-on-this-evm

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1418EVMADC3683TSWDC155EVM

我正在将 TSW1418EVM 与 ADC3683EVM 配合使用、并且发现我需要两个 RFsignal 发生器(65MHz 和292.5MHz)来提供 ADC3683EVM 的 J4上的采样时钟和 EVM 的 J9上的 DCLKIN 时钟... 理想情况下可能是另一个射频信号源来测试其性能!?!

目前我无法访问两个射频信号发生器(只剩下三个!)...

此外、如果我要在产品设计中使用此 ADC、我还要使用基于 PCB 的时钟源!

我从 ADC3683EVM 的优秀支持文档中注意到、与 TSW1418EVM 连接时有 DCLKIN_FPGA_P 和 DCLKIN_FPGA_N 信号输入连接替代方案、并有 FPGA_CLK 或 FPGA_REF_CLK 作为备用板载时钟源的选项、也可以从 TSW1418EVM 接口进行选择

还为采样时钟提供了一个四引脚时钟源包(Y1)、但除了 J4接口之外没有其他替代输入用于 LVDS 时钟(因此我希望 TSW1418EVM 能够提供该时钟...?

是否有关于使用这些替代时钟源的评论?

也许它们未在 TSW1418EVM 上实施、或者未正确调试、因此不建议使用?

感谢提供任何实际信息。

如果我需要焊接和拆焊0欧姆链路或其他元件、可以根据我的需求为此 ADC3683EVM PCBA 进行焊接和脱焊、但如果不建议这样做、我想知道这一点很有用。

我找不到谁使用这些工具包来评估 ADC3683在网上的博客或帐户,但我很愿意自己构建一个,如果我可以得到这个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nigel:

    此外、我们也没有任何 FW 可供您从 ADC3683捕获到 TSW1418的数据。

    谁指导您购买了 TSW1418?

    至于时钟源、为了同时提供采样时钟和 DCLKIN、我们可以使用一些 LMK/LMX 时钟解决方案/EVM。

    给我几天的时间来帮助您解决问题、或者让我们的时钟小组中的合适人选为您提供解决方案。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob 的支持、非常感谢。

    我以对上一个论坛问题的回答为指导:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1335731/adc3683evm-what-are-now-the-best-tools-to-evaluate-this、我之所以发布此帖子、是因为 TSW1400EVM 已停产、而且通常不再提供。

    TSW1418EVM 也被 DigiKey (但不是其他人)标记为 OBSOLETE、但亲切回答我(Geoff Roth)的人告诉我这不是这样、并建议我购买它、因此我还标记给 DigiKey ...

    确实有 FW -我使用的是 HSDC Pro GUI 版本6、该版本具有可驱动 TSW1418EVM 的 FW、以便在各种模式和各种采样率或位数下控制 ADC3683EVM ...

    我选择了选项 ADC3683_2CH_2W_18-bit…… 我想是这样的(我今天在家工作、暂时不在场、除非它连接到 TSW1418EVM、否则 GUI 不会提供任何产品!) -~我需要在18位、双通道、65MS/s 的条件下用于直流至 Δ V 7MHz 带宽非常重要的应用。

    因此、一旦做好准备、我可能必须优化 ADC3683EVM 输入带宽。

    但是 HSDC Pro GUI 抱怨没有 ADC_serial_CLK、 并且 ADC 接口 MMCM 未锁定或 ADC 时钟缺失-查看 ADC3683EVM 提供的电路图、我可以看到、我已发出的默认硬件从 SMA 连接器而不是 TSW1418EVM 接口获取采样时钟和 LVDS 数据总线时钟... 因此、没有时钟就不足为奇了! 但也可能表明当前没有可正确驱动这些时钟信号的 FW。

    如果我可以使用一些现成的 LMX 时钟解决方案/EVM 来解决这个问题、那将是了不起的、谢谢。 如果我要及时完成评估,我将需要非常紧急地得到他们!

    对 TSW1418EVM 提供的显然是部分解决方案感到遗憾... 不是我所期待的!

    我正在等待您对此事的跟进消息。

    非常感谢您的快速回答!

    奈杰尔·伯里

    PFO Instruments 在英国的高级设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nigel:

    遗憾的是、我们没有通过暴露 FPGA 时钟来为 DCLKIN 提供时钟的解决方案。

    通常、为了进行正确采样、我们会要求客户提供两个独立的10MHz 基准锁定信号发生器。

    这种情况对于需要此功能的射频 ADC 来说并不少见。

    让我来深入了解一下、看看我们可以为您提供哪些资源来助您一臂之力。

    请多给我几天的时间。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nigel:

    很抱歉耽误你的时间。

    请使用 TSWDC155EVM 而不是 TSW1418EVM。

    如果您已经购买了1418EVM、请告知我。

    谢谢。

    Rob