This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138CC64EVM-030:Digital Power Studio

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCD3138, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356804/ucd3138cc64evm-030-digital-power-studio

器件型号:UCD3138CC64EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC28951、UCC25660

您好!

如何使用 Digital Power Studio? 它的目的是什么? 它是否根据 UCD3138中闪存的程序显示信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    Fusion Digital Power Studio 可用于在 UCD3138控制功率级时实时配置变量和参数。 如果使用传统模拟控制器、例如用于 PSFB 的 UCC28951或用于 LLC 的 UCC25660、则需要使用外部电阻器和电容器配置补偿和反馈等参数。 但是、一旦将电阻器和电容器焊接到 PCB 上、就无法在实验室工作台上主动调优控制器。 因此、如果您使用模拟控制器、则必须在调整控制器时不断交换电阻器和电容器。

    Fusion Studio 将删除此步骤。 无需断开 PCB 并焊接新的电阻器和电容器、您的所有配置都可以实现  实时 默认固件。 例如、如果您使用 UCD3138控制 PFC 功率级、则可以主动更改 Ki 值  同时 功率级打开。 因此、您可以看到、  实时 Ki 值等变化变量如何影响功率级和控制环路。

    Fusion Studio 还具有各种其他功能、例如 查看警告和状态。 这些都是可以通过 GUI 定制的东西。  

    Fusion Studio 已设置为支持 PFC、LLC、PSFB 等各种拓扑。 从 UCD3138 EVM 开始、然后再开始。

    此致、

    乔纳森·王