This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:AMC1035的采样率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356780/amc1035-q1-sampling-rate-of-amc1035

器件型号:AMC1035-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1035

您好、AMC1035的采样率是多少? (以 Mbps、Kbps 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saraswathy、

    AMC1035是一款 Δ-Σ 调制器、可在9 tp 21 MHz 范围内进行采样。  您需要通过数字滤波器放置数字比特流输出、以便从调制器获取有用信息。  数据表中列出的所有性能数据均来自 OSR 为256的 sinc3滤波器。