This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3544:数据采集板

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3544, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355482/adc3544-data-capture-board

器件型号:ADC3544
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVM

您好!

您是否可以推荐用于评估 ADC3544的数据采集板?

在 EVM 指南中、建议使用 TSW1400、但我无法找到用户如何购买。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您需要订购以下 EVM、PN:TSWDC155EVM。

    我确认这一点、请给我一天时间再与您联系。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们目前无法通过我们当前的数据采集板支持 ADC3544 EVM。

    我们要求所有客户购买以下电路板来创建自己的 FW。

    Nexys–Digilent FPGA 卡、 https://digilent.com/shop/nexys-video-artix-7-fpga-trainer-board-for-multimedia-applications/

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我需要收回我之前的帖子/声明、请购买 TSWDC155EVM。

    请通过电子邮件与我联系、我们可以解决客户的任何固件需求。

    此致、

    Rob