This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:LDAC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356700/dac11001b-ldac

器件型号:DAC11001B

DAC11001B 数据表中有一节说明:

7.5.3.2异步更新在异步模式下(LDACMODE = 0)、数据通过 SYNC 的上升沿(当启用菊花链模式时、DSDO = 0)或 SCLK 的第32个下降沿(当禁用菊花链模式时、DSDO = 1)进行更新。 对于异步更新、不需要 LDAC 引脚、而必须永久连接到0V。

而如果 LDAC 引脚永久连接到+3.3V、这将对性能产生怎样的影响?  在使用该器件时、我们会发现40°C 至+80°C 温度范围内具有显著的正弦温度灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于异步更新、/LDAC 必须连接到 GND 、而不是3.3V。

    关于温度的正弦灵敏度、您是指振幅还是频率? 振幅灵敏度可能由外部基准、缓冲器等因素造成。

    您能将原理图分享到 a.k@ti.com 吗?

    此致、

    AK