This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138CC64EVM-030:标签监测器中的 Fusion Digital Power Studio Iout 故障(DC-DC-LLC UCD3138)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356792/ucd3138cc64evm-030-fusion-digital-power-studio-iout-isfault-in-the-tab-monitor-dc-dc-llc-ucd3138

器件型号:UCD3138CC64EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我在状态寄存器/线路的"输出电流"列中接收到一条故障消息。 如何纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    您可以在中配置警告限制。  配置 默认值。 能否请扩展您正在使用的硬件和您的电源参数?

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我正在使用带 USB 到 GPIO2的 ucd3138微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果断开控制卡、则未 确定 UCD ADC 引脚的输入电压、 您将看到故障。 可以将引脚接地。