This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138EVMCC64EVM-030

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354484/ucd3138-ucd3138evmcc64evm-030

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2

您好!

有了 USB 转 GPIO2适配器和 UCD3138组件、将固件刷写到 UCD 的过程是什么? 是否可以在没有 XDS110适配器的情况下进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    我已经回答了您之前在 E2E 博文中关于如何开始使用 UCD3138控制卡的问题。 请参考该答案。 此外、请观看 UCD 培训实验室视频。 这些视频将向您详细介绍如何开始使用 UCD3138控制卡。

    上一篇 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1352388/ucd3138-ucd-3138cc64evm-030 

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生。

    感谢您的回答;它解决了我的问题。 我是否能够使用1803D 直流电源(正弦波输出、0表示 LED 关闭、1表示 LED 打开)通过 USB 转 GPIO2使代码使 UCD3138的 LED 灯闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    我不明白您的目标是什么、直流电源的用途是什么。 UCD 控制卡的电源由 PMBus 或引脚40上的 I/O 连接器供电。 使用跳线在两个电压源(将 J2短接为 PMBus 源、将 J6短接为 I/O 源)之间切换。

    您可以通过切换引脚的 GPIO 位来配置 GPIO。 请参阅 UCD 31xx TRM 第364页的第9.9节: https://www.ti.com/lit/ug/sniu028d/sniu028d.pdf 

    如果此帖子或其他 E2E 帖子回答了您的问题、请单击绿色的"This resolved My Issue"按钮。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    我要创建一个使 UCD3138上的 LED 灯闪烁的程序。 输出应该显示在电源上、其中0表示光亮关闭、1表示光亮为正弦波。 有可能实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    我仍然对你的描述感到困惑。 您是否有可以解释这一点的绘图? 您是说如果功率级没有输出功率、您是否希望 LED 关闭、而当输出功率为正弦波时、LED 打开?

    UCD3138基于 ARM7架构、因此仍然具有典型微控制器的所有功能。 您始终可以使用常规 GPIO 根据输入和计算结果进行开启和关闭。 虽然我不完全理解您想要进行的操作、但我看不到 UCD3138的任何限制。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan Wong。
    我想使用 ucd3138微控制器来执行 LED 闪烁、是否可以如下面的视频所示。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以对 UCD 进行编程以使 LED 闪烁。 输出一个 I/O、开启一段时间、关闭一段时间。 您还需要驱动器 LED。