This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:AMC3336和 TIDM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2560330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, TIDM-SOLAR-ONEPHINV, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356966/amc3336-amc3336-and-tidm-hv-1ph-dcac

器件型号:AMC3336
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCACTIDM-SOLAR-ONEPHINV、

为了从德州 TIDM-HV-1PH-DCAC 演示板构建3600W 逆变器、我们修改了一些参数、包括电桥拓扑;  在另一个 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 演示板上、该拓扑现在具有两个滤波器扼流圈。
我们还将 AMC3336的 AMC1304M25DWs 更改为更适合我们的应用。
在此运行模式下、我需要您的帮助来验证 AMC3336:

4M 电阻一侧是否意味着测量中的不平衡会扰乱结果?  晶体管会在线路和中性线上产生干扰、因此情况就更是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    一侧具有4M 电阻应该没有问题。  

    谢谢。