This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:设置固定的可编程增益后、会关断自定义板电源

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345684/afe5816-after-setting-fixed-programmable-gain-my-custom-board-power-is-shut-down

器件型号:AFE5816

您好!  

我的定制电路板使用 AFE5816来实现 ADC。

参考 AFE5816数据表、我已将 AFE5816寄存器设置为初始化设置  

这是我的寄存器设置序列、

0x01–0014

0x41 - 8000

0x42 - 8000

0x41–0000

0x42–0000

0x03–0010

0x00 - 0010 (用于 DTGC 设置)

0XB5 - 00C0

0XB6-8820 (发生错误)

当我将 B6寄存器设置为8820值时、我的自定义板电源被关闭。

我的寄存器设置值或设置顺序是否有任何问题?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在稳定寄存器1之前、我向 AFE 提供了200ns 的硬件复位脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)当您 写入0XB6寄存器时看到的错误是什么?

    2)在这样做的时候,您是否在 AFE 的输入端提供任何信号?

    3) 3)电源是否未对齐、以便为 AFE 提供预期电流?  

    4)您是否遵循 数据表中的电源时序? 如果不遵循 AVDD_1P8,可能会有较大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复

    1) 精确地将寄存器设置为 B6不会产生任何问题,但将8820放入 B6会导致异常(当8800出现异常)。 另外、将8800放入 B6中并将39或更高的值放入 B5会导致异常、换句话说、提供 LNA 增益代码而不是衰减器。

    2) 2)在寄存器设置期间输入中无内容

    3)我提供比数据表中写入的电流更大的电流

    4) 4)我会检查它并回复它。

     

    我想我写的内容 1)是非常奇怪的。 有什么可疑的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了电源时序。 实际上、AVDD_1P8比 DVDD_1P2更早一点应用于 AFE (约 100us)。 但在数据表中、DVDD_1P2达到1.2V 后、就没有问题了。  DVDD_1P2达到1.2V 后是否有问题?  

    此外、当我观察来自 AFE 的测试图形时、没有问题(在尝试测试图形测试时、我不设置 DTGC 寄存器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源稳定后、不会出现数据表中所述的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、B6 & B5注册器是否还有其他可疑内容?

    1) 精确地将寄存器设置为 B6不会产生任何问题,但将8820放入 B6会导致异常(当8800出现异常)。 另外、将8800放入 B6中并将39或更高的值放入 B5会导致异常、换句话说、提供 LNA 增益代码而不是衰减器。

    我是否需要设置任何其他寄存器?

    如前所述、这是我的当前寄存器设置序列。

    0x01–0014

    0x41 - 8000

    0x42 - 8000

    0x41–0000

    0x42–0000

    0x03–0010

    0x00 - 0010 (用于 DTGC 设置)

    0XB5 - 00C0

    0XB6-8820 (发生错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置没有问题。  

    您可以尝试 MODE_SEL 寄存器中的其他模式来评估此固定增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否已解决或您是否有进一步的查询?