This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809的寄存器初始化代码示例

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353642/afe5809-example-register-initialization-code-for-afe5809

器件型号:AFE5809

大家好、

客户询问我们是否有 AFE5809的任何示例寄存器初始化软件代码供参考、您能帮助检查并提供它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些器件未使用 DEMOD、则不需要将任何内容作为初始配置进行写入。 ADC 输出格式和分辨率需要根据客户用例进行设置。

    他们在寻找什么条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的 Python 代码片段演示了模拟前端(AFE)器件的寄存器初始化。 它利用 smbus2库、at 和 t internet 计划通过 I2C 总线与地址0x48的器件建立通信。 随后、它写入预定义寄存器数据以配置 AFE 器件。 此过程可确保正确初始化、便于后续操作以及与系统内的 AFE 进行交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法打开您提供的链接。  但你的疑问是什么? 该器件遵循 SPI 协议。 " 此设备通过 I2C 总线与地址为0x48的器件建立通信 "中的器件有何含义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    客户想要为 AFE5809使用以下函数、您能帮助生成示例配置代码作为参考吗? 我们手头没有适用于此器件的 EVM、因此无法使用 GUI 生成脚本。

    (__LW_AT__1 μ s 将)DEMOD、启用抽取和低通滤波、抽取=4、低通滤波器5MHz。

    在 DEMOD 之前)2 (__LW_AT__、ADC 分辨率是14位、在 I/Q 之后、数据分辨率是16位。

    (__LW_AT__3 μ s)I/Q 数据同步与通道时钟。

    (__LW_AT__4)需要为接收的信号去除直流。

    其他寄存器可能为默认值。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    您能帮助我们为上述要求提供一些示例配置代码吗?

    此外、客户在使用 AFE5809时遇到以下问题、请帮助检查:

    (__LW_AT__1)μ A

    客户已根据 AFE5809数据表表表13进行了配置、但无法获得正确的输出 I/Q 数据格式、请帮助说明可能的原因。

    (__LW_AT__2对接收到的信号进行解调和滤波后、分析频谱、发现出现一个具有强信号的直流信号、需要将其去除。 最好提供解调模块的配置演示以供参考。

    (__LW_AT__3输出 Iq 数据应与每个通道时钟对齐。 此外、三个电路板之间的信号时钟应同步对齐。

    (__LW_AT__4解调频率的设置存在问题。 使用10M 解调进行10M 传输的结果似乎并不符合预期、也不太正确。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否启用或禁用降频转换? 如果启用、降频转换频率是多少?

    我假设他们希望启用、因为他们 在询问 I/Q 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)他们在观察什么?

    2) 2)我们可以使用直流移除 寄存器设置  来移除

    3) 3)使用 TX_TRIG、我们可以对齐来自不同器件的数据  

    4) 4)什么是时钟频率?什么是解调频率?