This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357014/adc12qj1600-adc12qj1600

器件型号:ADC12QJ1600

您好!

我们将使用 JMODE8 664/66B 并打算使用 JCTRL.SYNC_SEL =2 (不要使用任何 SYNC 输入引脚)使用 JSYNC_N 作为软件 SYNC。

我们是否能够将 引脚 SYNCSE 永久连接到 GND。

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

    请参阅数据表中的引脚规格。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    因此、如果我使用64/66B 编码 JESD204C (JMODE8)、我可以将此引脚接地吗?

    此致、

    乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    是的、您可以这么做、如数据表中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢。

    乔拉