This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:DAC3174无输出

Guru**** 2868680 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348982/dac3174-dac3174-has-no-output

器件型号:DAC3174
主题中讨论的其他器件:TRF3705

您好!

我按这里建议的方法尝试了设置(上一个问题)、但在输出端根本没有获得 I/Q 信号。 我测量的只有50mV,这几乎是零, 但根本没有信号,所以有些东西不能正常工作。

我检查了所有电压和数据线、DACCLK 和 DATACLK、所有这些都很好、找到了芯片的引脚。

我还转动了4线制界面并读取 CONFIG0、这就像我第一次在 SDO 线路上写入它一样。 所以我至少知道 DAC 芯片正在工作且正在响应、没有任何短路。 TXENABLE 和 RESETB 为高电平、SLEEP 为低电平。

我在这里缺少什么吗? 我将正对着第一行数据切换到高电平、因此它应该运转正常。

仅用于测试:我生成了[-1、1]个数据作为正弦/余弦波、然后将它们映射到[04095]、以进行12位输出。 这些数据转换为二进制数并馈入每个数据线、因此我应在 I/Q 输出端测量正弦/余弦波。

你知道我能做些什么吗? 可能我缺少一些寄存器? 以下是我以前编写的代码:

% CONFIG0:(0x00)
0x00:'0x52EC'% 0101 0010 1110 1100
% CONFIG1:(0x01)
0x01:'0x600E'% 0110 0000 1110

任何帮助都会被大大接受!! DACCLK 和 DATACLK 以50kHz 的频率运行、与数据线的更新相同。 我还试图将 DACCLK 调到1MHz、10MHz 和100MHz、但效果不佳。 此时我几乎无法选择、因为所有其他项都可以检出、并且所有 LVDS 均已到达芯片、因此相当正确。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    因此、我尝试运行 DACCLK 的速度比 DATACLK (100MHz 为 DACCLK、DATACLK 为50kHz)快得多、但这未解决问题。

    我还始终尝试发送1、只是为了检查我的设置是否有故障、振幅太低。 这也未解决该问题。

    如果你对此问题有任何建议,我非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:  

    您能否发送 DAC 输出级的原理图?  

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    感谢您的回答!

    实际上、我以前(在这里)在论坛中已经询问过这一点、并且我获得了包含 TRF3705的 EVM 板原理图。 我也在为您的设计着想。

    我有两个级。 DAC 输出端50欧姆电阻器、调制器输入端50欧姆电阻器、因为调制器共模电压为0.25V (DAC 为1V、带满量程20mA 输出电流源)。

    左侧是 DAC3174 (输出)、右侧是调制器 TRF3705:

    TRF3705的 DAC 输出布局:

    这些行在此处突出显示:

    我实际上已经在来自 IOUTA_P &_N 的第一个焊盘上进行测量、但在那里看不到任何电压。

    如果您需要更多有关原理图的文档,请告诉我:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    很抱歉耽误您的时间、如果您仍需帮助、请寄交完整的示意图。

    这将很有帮助、您可能未正确设置 DAC。

    为 DAC 同时发送整个 SPI 写入列表会有所帮助、这样我们就可以了解它的配置方式。

    此致、

    Rob