This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:LED 导通时间重叠

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356697/afe4404-overlapping-led-on-time

器件型号:AFE4404

我有一个需要的特殊测试模式。  它要求所有三个 LED 在大部分的重复间隔时间内同时亮起。

"正常"操作设置针对1%占空比下的100Hz、使用典型的顺序采样和转换。  

出于测试例程的目的、我只想将3个 LEAD on 间隔更改为相同的值。

正常值:

LED1 802,1201

LED2 0399

LED3 401,800

PDN 5,475,39199

建议用于测试模式:

LED1 038950

LE21 038950

LE31 038950

PDN 39,000,39199

从硬件功能的角度而言、这是一个"有效"时序。  (如果在不同的 LED 之间多路复用 LED 驱动电流源、则这当然不起作用...)

想法/意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    建议的方案违反了数据表第7.1节中所述的"最大占空比"约束、因此这是无效的时序。

    此致、

    Prabin。