This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:对 TSC2004配置寄存器进行读写操作。

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356968/tsc2004-read-and-write-to-tsc2004-configuration-register

器件型号:TSC2004

我在我的项目中使用 TSC2004控制器。 我必须从配置寄存器中写入和读取。 根据数据表、我必须发送从器件地址[0x48]、后跟寄存器地址。 在发送寄存器地址期间、我是要设置控制字节0的第0位来指示从寄存器进行的读取操作、还是要在发送从器件地址时设置读取位就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在研究这种情况。 我会尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一

    此命令将控制字节0用于读取。

    然后继续执行以下命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它工作得很好。