This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:TPS54526RSAR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357685/tps54526-tps54526rsar

器件型号:TPS54526

Celestica P/N:1046875OUE

我们收到了 TI 的器件,编号为 PO#3510097354,数量:18,000

MSL 级别:2_Qty;6000  

MSL 级别:1 _数量:12,000

请确认,什么是 MSL 更改的生产日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54526的 HTSSOP 封装是 MSL 级别2、   TPS54526的 VQFN 封装是 MSL 级别  1.谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石鹏

    我们收到的  TPS54526RSAR 的 MSL 为:2 (生产日期代码:2337)

    需要您提供建议,  什么是 MSL 更改的日期代码开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我无法看到此变化、能否请您 提交支持请求单 在这个站点上?  客户支持中心| TI.com

    谢谢。

    此致、

    石屏市