This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:VCAT 设置会在 CW 模式接收信号上产生干扰

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357577/afe58jd48-vcat-setting-cause-interference-on-cw-mode-receive-signal

器件型号:AFE58JD48

您好!

在下图中、蓝色箭头表示 CW 模式的信号路径、红色矩形表示 VCAT 级

据我所知,VCAT 不在 CW 模式的信号路径内,但我发现 VCAT 的设置(即 TGC (时间增益补偿)设置)对 CW 模式的接收信号造成了干扰。

因此、在执行 CW 模式操作之前、在我们当前的设计中、我们需要按照图像深度将所有 VCAT 设置设置设置设置为最高增益(或最低增益、要点是在 CW 模式运行期间不要更改 VCAT 增益)、以确保 CW 模式信号上不会干扰、 我们花了很多时间来发现这个,对我来说真的很奇怪。

在上图中,我注意到有一个箭头从 VCAT 连接到 CW 混频器,但我不明白为什么 CW 混频器需要 VCAT 的输出? 有人能给我解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCAT 不在 CW 模式的信号路径内,且图像中的箭头不正确。 我们通常建议客户关闭 VCAT 和 PGA 模块(PDWN_VCA_PGA)以节省电力。

    VCAT 位于 LNA 输出端,当您更改衰减时,LNA 输出负载会发生变化。 这通常不会降低性能。 预期性能会发生一些变化。  在 CW 模式下,您在系统中看到的干扰是什么? 您能详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 ADC (I 或 Q 通道)采集的 CW 模式数据、干扰 用绿色圆圈指示

    在我们的 CW 模式设计中、我们每一时间周期采集4000个样本、并且在每个时间周期内 、我们调整 TGC 增益(沿图像深度)一次、干扰的时序与调整 TGC 增益的时间匹配、 如果我们将所有 TGC 增益设置为零(CW 模式下不需要 TGC 增益)、干扰将消失。

    我们刚刚尝试通过 CW 模式的寄存器"PDWN_VCA_PGA"关闭 VCA/PGA、也可以通过这种方式消除干扰、感谢您的支持。