This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:原理图审阅

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357489/ads114s08-schematic-review

器件型号:ADS114S08

HII 团队、

我们在其中一个项目中使用 ADS114S08 ADC。  我希望您查看随附的原理图。

根据我们的设计要求、我已 在输入部分添加了二阶10Hz LPF 及保护电路。 我是否需要更改他们的任何内容?

根据应用、RTD 将放置在  10米 这是我们的主要关注点。 我是否需要放置任何额外的电路、否则这就足够了。

e2e.ti.com/.../ADS114s08_5F00_schematic_5F00_draft.pdf

提前感谢

尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    如果 RTD 与 ADC 相距很长、则布线容易受到 EMI/RFI 拾取的影响。  相对于您的输入电路值、任何瞬态响应都将具有较长的模拟稳定时间。  对于大多数情况、除了基准电路、我看不到任何会有问题的东西。  对于额外的保护、您可能需要查看以下应用手册中的材料:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa547

    对于基准电路而言、REF0输入缺少差分电容器。  此外、在使用 REF 缓冲器时、您需要使基准输入为单端(REFN0连接到 AVSS、或者需要添加偏置电阻器、以将 REFN0输入提升到适当的输入范围内。  基准的输入电流足够大、在禁用缓冲器的情况下、您会看到由于输入滤波电阻器上的压降而导致的误差。  在启用负输入基准缓冲器时、缓冲器无法一直驱动到 AVSS、因此如果要启用缓冲器、则需要添加偏置电阻器。

    此致、

    鲍勃 B