This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:ADS7066数据采集阶段

Guru**** 2874170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357113/ads7066-ads7066-data-acquisition-phase

器件型号:ADS7066

您好、数据表指出、器件在转换过程结束时进入采集阶段-第7.1节"在转换过程结束时、器件进入采集阶段"。

我想检查一下采集过程是如何开始的?  它是自动遵循转换过程、还是由 CS 信号的下降沿触发?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    查看 ADS7066数据表第9页的图6-1可能是最简单的方法。  /CS 引脚变为高电平会停止采集并启动转换过程。  将/CS 引脚恢复为低电平会启动下一个转换周期的采集阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,感谢您的回复!! 这是否意味着采集阶段可以在/CS 为低电平时持续工作? 请注意、数据表提到800ns、但最小持续时间、MAX 可能长得多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    是-采集时间在/CS 处于全部低电平时发生。  800nS 是最小值、没有最大限制。