请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12QJ1600 您好!
我们是否可以使用来自 FPGA 的 LVDS 信号直接驱动 SYSREF+/-?
此致、
乔拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们是否可以使用来自 FPGA 的 LVDS 信号直接驱动 SYSREF+/-?
此致、
乔拉
您好 Giora:
使用 sysref 将系统中的多个 ADC 对齐还是将单个 ADC 对齐到一个 FPGA? 如果只有一个 ADC、则可以将来自 FPGA 的 LVDS 信号共享给该 ADC。 如果是多个频率、您会希望使用额外的时钟芯片、例如 LMK、为系统中的所有 ADC 和 FPGA 提供通用的参考频率。
另一个注意事项是、如果是从 FPGA 将 sysref 直流耦合到 ADC、并且 IO 电平和共模电平相匹配、那么如果这是一个问题、您可以随时对 sysref 进行交流耦合、并使用与脉冲信号相对的连续 sysref 信号。
此致!
埃里克