This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S021:用于16V 应用

Guru**** 2786565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353000/adc121s021-for-16v-application

器件型号:ADC121S021

您好!

如果我需要在16V 应用中使用、请参阅  ADC121S021仅支持5.5V。

如何添加一些降额原理图或其他可以选择的解决方案?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以使用电阻分压器进行衰减、然后使用缓冲器将输入馈入 ADS121S021。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有没有参考设计可以分享给我们?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何用处、让我环顾四周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    是否建议使用电阻器将 ADC121S021用于16V 分压? 它能否实现0.1V 的精度? 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ADC121S021是一款12位转换器。  如果您对电阻分压器进行缩放、从而使16V = ADC121S021的满量程输入、您应该有4096个输出代码、这表示~3.9mV/代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    因此、不需要任何缓冲器、只需使用 电阻分压器就可以了? 我看到您曾提到使用 缓冲器来馈送输入。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找分辨率超过100mV 的解决方案、您可能需要一个缓冲器。  我想在没有缓冲器的情况下您能得到所需的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的意思是、如果我只 实现了0.1V 的精度、那么它不需要任何缓冲器、如果可以的话、只需要使用分压电阻器就行了? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不需要缓冲器。