This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:LVDS 运行

Guru**** 2637635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357351/afe58jd28-lvds-operation

器件型号:AFE58JD28

您好!

我们将在定制电路板上使用其中的四个器件、并对 LVDS 接口有一些问题。

MSB 优先功能是否按照数据表中所述工作。 使用斜坡自定义模式时、我们首先使用 MSB 时正确捕获斜坡、

  但是、当首先切换到 LSB 时、图形会失真。

2.当我尝试在使用斜坡和自定义模式之间切换时,位顺序似乎从 LSB 首先切换为 MSB。

我读过、定制模式始终取自 MSB 优先、但是我认为 MSB 优先与 LSB 优先会在串行化时发生。

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    斜坡模式应该在 LSB 优先模式下工作。 您在 LSB 优先模式下看到的输出是什么?

    自定义模式也应该在 LSB 优先模式下工作。 您可能已经阅读过有关串行化和 ADC 分辨率的这本书。   

    是的,您是正确的。 MSB 优先与 LSB 优先的关系将在串行化时发生。