This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:DDC114电流计算公式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357717/ddc114-ddc114-current-calculation-equation

器件型号:DDC114

大家好、

我的客户将 DDC114用于 光电二极管传感器电流、他们使用以下公式来计算实际输入电流、但使用该公式和相同的积分时间、当他们选择不同的 FSR 范围时、会得到不同的计算结果、如果输入电流不变化、则应该相同。

C=Q/U=It/U、其中 U=4.096V、t 是积分时间、C 是 DDC114内部选定的 CF。
然后、我们可得到输入电流 I = CU/t
如果 ReadVal 是我们从 DDC114读取的电压代码,分辨率为16位、u 是实际模拟电压、则我们得到 ReadVal/2^16 = u/4.096

由于 u = It/C、因此 ReadVal/2^16 = It/C·4.096
最后我们得到 i =(4.096·ReadVal·C)/(2^16·t)、Unit 为(pF·V)/(us)= uA。  其中 t 是积分时间、C 是 DDC114内部选择的 CF。

  1. 您可以检查一下他们是否使用了正确的计算公式吗?  
  2. 是否有用于计算输入电流的参考公式?  
  3. 是否有适用于 DDC114的参考 C 代码?  

谢谢!

云静