This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:启动过程上电和等待时间

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353432/ads1291-startup-process-power-up-and-wait-time

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好!

我对 ADS1291的启动过程有一些疑问。

在数据表的图44中、其中一个框为"设置 PWDN/RESET = 1等待1s 以进行上电复位"、而图72和表29表示等待要求为2^12 * tMOD。 我们使用内部振荡器、因此我相信2^12 * tMOD = 2^12 /(128kHz +/- 1.5%)= 1/32s +/- 1.5%= 31.7ms、远小于1s。 在将复位脉冲置为低电平之前、正确的最短等待时间是多少?

此外、第10.1条规定"加电时、所有这些信号[所有数字和模拟输入]应保持低电平、直到电源稳定、如图72所示"、但图72中的 RESET 似乎与电源一起出现。 输入信号是否需要保持低电平、或者它们是否在信号保持低于 AVDD+0.3V 和 DVDD+0.3V 的绝对最大限值的情况下提供电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您发送编修。  

    应纠正上电过程、以便与我们对 ADS1298数据表进行的更新保持一致。 在这里、我们说明 tPOR 实际上取决于两个延迟中的较大者:  

    1. 至少2^n 个时钟周期的最小延迟
    2. VCAP1上的内部偏置电压斜升至≥1.1V 时的 R-C 时间常数

    无论哪种情况需要更长的时间、都将决定发出 nRESET 脉冲/命令和恢复正常运行之前等待的时间。 我已经从下面的 ADS1298数据表中截取了等效流程图。

    关于第二个问题、只要任何模拟或数字输入端的绝对电压不超过相对于电流电源电压电平的最大绝对额定值、就可以允许其各自的电压随电源斜升。 例如、nRESET 引脚上的上拉电阻器即可。

    此致、

    瑞安