This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF52:ADC34RF52IRTD 封装尺寸和容差

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353616/adc34rf52-adc34rf52irtd-package-size-and-tolerance

器件型号:ADC34RF52

我的客户想知道 ADC34RF52IRTD 封装尺寸和油毡。

您能告诉我以下值吗?

A.侧销的公差(0.2±xx mm ?)

B.支架的最大值。

如果未定义、则实际值也是可以的。

此致

樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    没有为0.2mm 尺寸提供公差。 没有明确的最大值、因此我必须说0.9mm 为绝对最大值、但我所说的封装的平均测量高度约为0.9mm。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     b.支架的最大值如何?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是指0.2mm 测量的最大值? 我不熟悉术语"僵局"的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考下图。

    客户想知道蓝色指针的值。

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    此尺寸的最大值为0.1mm。 典型值为0.08mm。 实际测量平均值显示0.081mm

    谢谢,Chase