请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1305M25 1、应用电路图:

2. RE 辐射(仅开关电源工作、源端断开 uCLK)

3、RE辐射(开关电源工作同时AMC1305F25DWR工作,CLK时钟频率20MHz)器

4.再辐射(在正常工作条件下连接到外围电缆)超过限值

20MHz 的频率。 根据图3中校准的点、可以看出高能量频谱具有相等的10MHz 间隔。 此外、我们移除了外部电缆、关闭了 AMC1305时钟、并且只保持开关电源正常工作。 测得的背景光谱相对干净。 然后、我们恢复 AMC1305时钟以开始工作采样、并发现高能量10MHz 频谱已经生成。 我们希望在不影响信号质量的情况下、获得相对有效的解决方案。 我们可以提供 PCB 布局建议并进行相应的更改。