This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81401:内部 REF 生成

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358229/dac81401-internal-ref-generation

器件型号:DAC81401

您好!

我的客户使用 DAC81401、有一个问题。
内部 REF 是否仅由正电源(AVDD)生成? 负电源(AVSS)是否也用于内部 REF 生成?
他们只是想知道负电源是否对 REF 的生成如此敏感、以便决定如何生成负电源。

此致、
小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

     
     内部 REF 由低压 VDD 电源生成、而不是由 AVDD 或 AVSS 电源生成。
     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    我还有一个问题。
    我的客户想知道 DAC81401中的哪些功能块使用 VDD 作为电源。

    我知道 IOVDD 是 SPI 的 IO 缓冲器的电源。

    AVDD/AVSS 是否仅适用于输出放大器?

    包括基准缓冲器在内的所有其他电路是否都使用 VDD?

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

      
    所有引入基准缓冲器的低压电路 由低压 VDD 电源供电。  
     输出放大器、增益级(未在数据表中显示)由高电压 AVDD/AVSS 电源供电。  

     

    谢谢。

    桑贾伊