This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219:仅使用1个器件时的寄存器设置

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358444/ads9219-register-setting-for-only-using-1-device

器件型号:ADS9219

您好、团队成员:

我的客户仅使用单个 ADS9219、因此他们不进行菊花链连接。

我想知道以下设置之间的区别是什么:

设置1。

将寄存器00h 设置为 传统 SPI 模式

设置2。

将寄存器00h 设置为 菊链模式(默认)
并将寄存器01h 设置为 1 ADC (默认)

客户感到困惑 、因为寄存器00h 的默认设置是菊花链模式。
如果客户仅使用单个 ADS9219、则哪种设置更合适?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuwahara-San、

    感谢您的问题和反馈。 我们将在下一个数据表修订版本中添加进一步说明。 如果只使用一个 ADC、请要求客户将00h 寄存器设置为传统 SPI 模式。

    此致、

    萨米哈