This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:IOVDD 电流消耗相关问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347800/afe882h1evm-iovdd-current-consumption-related-issue

器件型号:AFE882H1EVM
主题中讨论的其他器件:AFE882H1

大家好、

我的一个客户正在处理 AFE882H1的其中一个项目并使用 EVM 进行评估。 他们观察到 IOVDD (外部1.8V)电源消耗为195uA、而不是数据表中所述的10uA。

以下是测试条件。

    1. 移除电路板上除 AFE882H1以外的所有其他 IC。
    2. 由其他硬件提供的 PVDD 为3.5V、消耗为210uA。
    3. IOVDD 由其他硬件提供1.8V 电压、消耗为195uA。
    4. 微控制器电路板和 AFE 评估板之间的接地线短路、因此两个电路板只有一个接地基准。
    5. 从电路板上移除所有相应的跳线、内部滤波器的 J6除外。
    6. 哈特工作良好。

您能在这里提供帮助吗? IOVDD 线路上的较高电流存在什么问题?

此致、

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mitesh:

    我们正在查看、很快会回复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    您能否提供您的 EVM 的图片以便我可以比较拆下的元件?

    EVM 上的 IOVDD 用于 AFE882H1、用于启用内部基准、并用于为3个电平转换器(U7、U8、U9)的 DUT 侧供电。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    请找到 EVM 图像。

    此致、

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    客户是在启动时还是仅在配置 AFE 时才发现此问题?
    此外、客户能否更具体地说明如何提供和测量 IOVDD?

    我仅删除了 U7、U8、U9 (电平转换器)和 D1、并且在启动时在 IOVDD 上仅看到了6uA。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    您能否使用这些器件(U7、U8、U9和 D1)测量电流?无需使用外部 IOVdd 测量电流。

    客户如上一主题中所述在外部施加1.8V 电压、并且 J26和 J27是开路的、因为它们使用来自微控制器板硬件的电源。

    PVDD 为3.5V、IOVDD 为1.8V。

    我将要求客户移除 U7、U7、U9和 D1、以便减少额外消耗。

    此致、

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    在移除组件之前、我在 IOVDD 上测得的电流大约为200uA。 在移除这4个组件后、我看到了6uA。

    我在客户的电路板的图片中看到他们移除了  U7、U7、U9和 D1以及其他组件。
    此电路板在 IOVDD 上的电流是否为200uA? 在拆卸组件时是否存在任何错误短路的可能性?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

     其 EVM 板中已移除电平转换器 U7、U8、U9和 D1。

    它们 再次测量了1.8V 电压下的电流。 它仍然是195uA。 这与 AFE882H1的初始配置和 HART 通信相同。

    请确认您选中的配置与下面的相同。

    1. PVDD 为3.5V、IOVDD 为1.8V
    2. HART 通信持续运行。
    3. 整个电路板的接地相同。

    我将请客户在此论坛上分享他们的观察。

    此致、

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    我将分别为 PVDD 和 IOVDD 使用3.5V 和1.8V 电压。

    我还将为整个电路板使用统一的 GND。

    当我持续传输 HART 时、IOVDD 上仅会出现4 - 6uA 的电流。

    他们是否在电路板连接到电源后立即看到这种高电流?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们还使用了芯片中的以下功能。 您是否还能通过以下事项进行检查?

    1. DAC 已启用并工作、使用内部基准。
    2. 使用内部(片上)滤波器 J4引脚1-2进行 HART 通信。

    谢谢。此致、

    乌马坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umakant:

    我在测量期间使用了内部 HART 滤波器、让我尝试改变 DAC、看看我是否注意到任何变化。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umakant:

    与之前的测量值没有太大的偏差。

    高电流读数是恒定的、对吗?
    在拆卸部件时是否存在任何短路的可能性?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    高电流从启动开始保持恒定。

    我还在第二个电路板上检查了、仍然电流相同。

    尊敬的 Mitesh:

    您能否安排 FAE 拜访我的办公室、以便对此问题有更好的了解?

    谢谢。此致、

    乌马坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umakant:

    您能否使用万用表验证 IOVDD 和"3.3V"网是否未短路?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    I 已检查、IOVDD (1.8V)和 PVDD (3.5V)未短接。

    谢谢。此致、

    乌马坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umakant:

    我之前参考的是 J27上的网络、那里有一个"3.3V"和1.8V"网络。 这些器件通常仅通过可选的 USB 连接供电、但如果电路板上的连接短路或出现故障、则可能会额外消耗电流。

    您应该只能测量电路板左上角的 TP19、TP17、TP18。  这种情况下、不应给它们通电。

    谢谢。
    卢卡斯