This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:与 ZCU102连接

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM, DAC39J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358296/dac39j82evm-interfacing-with-zcu102

器件型号:DAC39J82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39J82

您好!

我们得到了 DAC39J82EVM 评估板、并尝试将其用于通过 ZCU102 Xilinx 板生成任意脉冲。 我在其他论坛问题中注意到 Xilinx 的电路板没有将 F10/F11引脚路由到 FPGA、因此必须通过另一个 GPIO 端口来路由 Sync 信号。 查看了 DAC39J82EVM 原理图、我看不到 SYNC 信号如何连接到板的 J21端口(这些论坛问题中也建议这样做)。 如何连接这两个电路板之间的 SYNC 信号?

谢谢。

Matías μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matías、  

    我们通常使用 CMOS 同步引脚。 在 DAC39J82EVM 上、DAC 的 CMOS SYNC 输出连接跳线 J21。  


    请注意、在 DAC 符号上、它们列为 NC 引脚。 此 EVM 对 DAC 使用了过时的符号。  如果您查看 DAC39J82的数据表、您会看到 L6和 L7分别为 SYNC_N_AB 和 SYNC_N_CD。  

    您可以从跳线 J21上获取引脚1和引脚3、并将它们中的一个(或两个)连接至 ZCU102电路板 J3上的引脚6或8。  

    希望这对您有所帮助!

    马特