This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851EVM:关于引脚28偏置电压的怀疑

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359769/afe5851evm-doubt-regarding-pin-28-bias-voltage

器件型号:AFE5851EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5851

您好!


在 EVM 用户指南上、AFE5851的引脚28被称为 FVDD、并连接到 AVDD3V (3.3V LDO 输出)。 在 AFE5851的产品说明书中、引脚28被称为 DVDD18 (1.8V)、与 EVM 中的引脚30和51具有相同的标签、它们连接到1.8V。 我认为这是奇怪的、因为我假设所有传输引脚都是 LVDS18。 您能解释一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于客户用例,请将 FVDD 引脚连接至1.8V。 这不是为 LVDS 引脚供电。 此引脚电源用于与客户无关的其他用途。