This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:PGA 内部方框图

Guru**** 2467300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359534/ads1118-pga-internal-block-diagram

器件型号:ADS1118

您好!

您能否提供 ADS1118的 PGA 内部方框图?
从其他 TI PGA 产品的数据表来看、内部方框图似乎有所披露。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    ADS1118通过使用开关电容器输入级来实现不同的增益/满量程范围、在这种输入级、电容器依次进行连续充电和放电、以测量 AINP 和 AINN 之间的电压。  

    内部 PGA 增益不是通过像 PGA 产品那样分立的仪表放大器实现的。

    实际上、ADS1118通过改变内部采样电容的大小/值来实现不同的 PGA 增益/满量程范围。

    如您所见、因此不同的 FSR /增益配置对应的有效输入阻抗会发生变化。  

    没有我们可以为您提供的 PGA 内部方框图。  

    此致、

    天使