This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:ADS131A04EVM

Guru**** 2514675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359280/ads131a04evm-ads131a04evm

器件型号:ADS131A04EVM

无法下载固件。  我使用我订购评估套件的帐户登录到了 TI.com。  提供所有要求的信息、选中"民事" 并对认证表示"是"是正确的问题。  按下提交并获取交易无法处理的消息。   按照指示向 sw_export2@list.ti.com 发送了消息、但未得到响应。 我之前在 Windows 10下安装了该套件、但在 Windows 11下无法识别该器件、因此我卸载了该套件、并试图在 Windows 11下获取新安装的软件。

总之、我有一个有效的 TI 帐户、曾使用该帐户购买过数百个 ADC、于2023年9月购买了评估套件、而现在评估工具却是一块砖头。 这一切似乎都是完全官僚的,没有必要的。

我注意到另一个用户在下载时遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我刚尝试在 TI.com 上下载 ADS131A04EVM GUI 软件、能够使用我的帐户进行下载、而且我在 Windows 11笔记本电脑上运行它、它能够与 EVM 板配合使用、因此您的帐户可能存在问题。 如果您不介意、我可以 与您共享 ADS131A04EVM GUI 软件。

    此致、

    戴尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:TI 回复了我的电子邮件并授权了我的下载。 安装后、EVM 工作正常。  不确定问题是什么、但在 Windows 11下重新安装和重新启动已解决我的问题。