This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131设置和通信

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357504/ads131m08-ads131-setup-and-communication

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

您好!

我是第一次尝试使用 ADS131M08。  

从何处可以找到有关启动序列和通过 SPI 采集转换数据的清晰说明?

我在 Github 上找到的程序持续复位处理器、因此我尝试从头开始构建。  

感谢 任何指示或指示在哪里可以找到信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    您可以查看 数据表第32页上的"快速启动行为"部分。 数据表的第93页也有"代码示例"部分。 我们还有 一个  ADS131M0x 示例 C 代码 (SBAC254.zip)。 对于您的硬件设计、您可以查看 《ADS131M08EVM 用户指南》中的原理图。 这些资源可以为您打下良好的基础。 如果您有任何问题、请告诉我。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale ,  谢谢您的提示.

    在深入研究之前, 我需要与应用工程师交谈,看看此设备是否适合我们的应用。

    我们位于德国

    您能否提供应用程序的详细信息? 工程师、或者让他们给我打电话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    我建议您 首先查看 ADS131M08数据表。 E2E 论坛是进行技术交流的良好工具和社区。 如果您对 TI 的器件有任何疑问、可以在此处发布您的问题。 感谢您的理解。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、

    我们将使用 ADS131M08以三个磅秤作为当代体重读数。 三个刻度都连接到相同的

    具有不同 CS 的 SPI 总线。

    您之前是否有类似的应用?

    是否有严重的障碍妨碍这种应用?  在规格或其他?

    您是否有任何信息/代码/应用程序。 有关调节和使用此芯片进行 标度的注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    是的、客户在此类应用中使用了此器件。 以下原理图显示了 使用带比例基准 和单极低电压(≤5V)激励源的多通道 ADC 测量多个并联四线电阻式电桥的电路。 您可以在应用手册 《电桥测量基本指南》中查看更多详细信息。 我在上面的帖子中分享了示例代码。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale 好、感谢您确认虽然该芯片设计用于交流功率测量、但它也可以正常用于任何电桥。

    原理图显示了 ADC 的5V 电源。 根据数据表、ADS131m08的绝对最大额定值为3.9V。

    -萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    该应用手册并非仅针对 ADS131M08 ADC 开发、它可用于任何其他精密 ADC、例如可支持5V 电源的 ADS131E08。 本应用手册重点介绍桥接应用的设计注意事项和其他详细信息、但不仅重点介绍 ADS131M08 ADC。  

    -戴尔