This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:分离式电源轨和放大器;内部温度传感器

Guru**** 2548860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359278/ads124s08-split-power-rails-internal-temperature-sensor

器件型号:ADS124S08

发布此为同事谁有各种 IT 问题,试图得到一个帐户在这里...

我们使用对 PCB 进行原型设计的 ADS124S08IPBSR A/D 转换器、通过 PT1000 RTD 或 J 型热电偶测量温度。 两个 ADC 共享一个公共 SPI 端口。 Start/~Sync 线路保持低电平。 外部基准输入用作 RTD 的低侧、而内部基准用于 T/C。 T/C 是接地护套类型–因此需要分离电源轨。 好消息是、我们在阅读这两种传感器方面都取得了很大的成功、而且返回的值十分合理。 但是、有几个问题可以进行澄清:

 

  1. 使用额定电压为+和- 2.5V 的双电源。 这里不知道 AINCOM 有什么用途、它未使用并通过一个33Ω 电阻器接地、以防我需要将它连接到不同的电平或短接或保持断开。
  2. 内部温度传感器已配置为开启、PGA 增益为4。 返回的值约为1B8800H、附近的 PCB 测量值为77.8摄氏度。 我不知道该值是否有效、也不知道如何缩放东西-尤其是当 REFCOM 为-2.5V 时、REFOUT 大约处于地电平。 我曾尝试使用 ADS1x4S0x 设计计算器、但我甚至不知道它是否是用于评估内部温度的有效工具。 为了补偿热电偶应用、我需要知道 PCB 温度。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您可以将 E2E 主题链接传递给您的同事、他们可以在能够访问 E2E 后回复此主题。

    • 使用额定电压为+和- 2.5V 的双电源。 这里不知道 AINCOM 有什么用途、它未使用并通过一个33Ω 电阻器接地、以防我需要将它连接到不同的电平或短接或保持断开。
    [/报价]

    AINCOM 引脚与任何其他模拟输入引脚相同。  在后端站点、我们应该称之为 AIN12、以减少混淆。

    Unknown 说:
    内部温度传感器已配置为开启、PGA 增益为4。 返回的值约为1B8800H、附近的 PCB 测量值为77.8摄氏度。 我不知道该值是否有效、也不知道如何缩放东西-尤其是当 REFCOM 为-2.5V 时、REFOUT 大约处于地电平。 我曾尝试使用 ADS1x4S0x 设计计算器、但我甚至不知道它是否是用于评估内部温度的有效工具。 为了补偿热电偶应用、我需要知道 PCB 温度。[/引述]

    内部温度传感器非常精确、但不一定准确、除非通过校准进行调节。  此外、它还测量内部芯片温度、相对于热电偶的冷端、该温度可能那么准确、也可能不准确。

    我所看到的大多数情况中、其他传感器类型用于冷端测量、而冷端测量又连接到 ADS124S08上的测量输入。  这可以是芯片 RTD 或冷端中的热敏电阻。

    此致、

    鲍勃 B

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事仍然没有解决他的 IT 问题,所以他要求更多的澄清...

    1. 在给定双电源设计的情况下、应如何处理未使用的 AINCOM 引脚?
      1. 开路。
      2. 连接到接地。
      3. 不同的电压。
      4. 并以 X 欧姆的电阻接地。
    2. 请给出内部温度传感器的公式、单位为度。 我们的 ADC 位于不到1英寸的 T/C 连接器内。 我们的精度要求。 特别是因为每个 PCB 都将在多个温度点进行校准。
      1. 因此、在给定 PGA 增益"X"的情况下、作为返回的 A/D 计数的函数、以摄氏度为单位的裸片温度是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    给定双电源设计时、应该如何处理未使用的 AINCOM 引脚?
    1. 开路。
    2. 连接到接地。
    3. 不同的电压。
    4. 并以 X 欧姆的电阻接地。
    [/报价]

    数据表第10.1.5节中讨论了有关未使用输入和输出的信息。

    请提供内部温度传感器的公式(以度为单位)。 我们的 ADC 位于不到1英寸的 T/C 连接器内。 我们的精度要求。 特别是因为每个 PCB 都将在多个温度点进行校准。
    1. 因此、在给定 PGA 增益"X"的情况下、作为返回的 A/D 计数的函数、以摄氏度为单位的裸片温度是多少。
    [/报价]

    数据表中也有这部分内容、但我意识到需要进一步挖掘。  ADS124S08相对于基准的测量值、在本例中为内部基准。  内部基准是电压基准、因此代码中的结果与基准电压成正比。

    电气特性表中给出了内部温度传感器的典型值、如下所示:

    数据表中的图36显示该响应在 ADC 的整个工作温度范围内呈线性。  数据表的第9.3.9.1节给出了对内部温度传感器运行的讨论。

    如前所述、如果启用 PGA、则可以应用的最大增益为4 (因此可以实现增益1、2和4)。  ADC 计数的工作方式与任何其他电压测量方式相同。  这在9.5.2节的等式11中给出。

    因此、对于内部温度传感器、FS 的范围为2.5V/增益。  如果使用增益4、例如、FS 为2.5/4V = 625mV。  因此、1个计数的值为625mV / 2^23 = 74.5nV。

    为了说明我将反向工作、因此129mV (表中为25摄氏度)的计数量应相当于129mV / 74.5nV = 1731544。

    现在、让我们按照正确的计算方向进行计算。  假设 ADC 返回的计数为1895443。  要计算电压、您将得到 ADC_Counts * 74.5nV = 141.21mV。  这等于25摄氏度加上一些附加值。  141.21mV - 129mV = 12.21mV。  因此、温度为25摄氏度+ 12.21mV/403uV/摄氏度(这是表中的系数)。   结果是25 + 30.3摄氏度= 55.3摄氏度。

    您可以看到、这些值与图36非常匹配。

    此致、

    鲍勃 B

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中继最后一条消息...

    完美...正是他所寻找的!  现在、看看内部温度传感器是否能满足我们的需求。

    感谢您的帮助!