This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7853:如何配置 CFR 并验证寄存器数据

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7853, LAUNCHXL-F280039C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358879/ads7853-how-to-configure-cfr-and-verify-the-register-data

器件型号:ADS7853
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280039CSysConfig

我在配置 CFR 时遇到问题。 我使用 LAUNCHXL-F280039C 进行编程/配置。 与 TI 提供的很多其它 ADC 不同、ADS7853没有存储库。 我使用什么时钟速度等来配置它、以及如何确认它已正确配置。 对于 SysConfig 对于 LaunchPad 有何建议会非常有帮助!! 如何在哪里指定时钟周期和其他关键信息。  
任何示例代码都会非常有用、  

PS:这是我第一次使用 TI 微控制器。 我习惯使用 STM32 MCU 及其 CubeIDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raaj 先生,您好;

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  到 ADS7853的通信是一个直接正向 SPI (模式1)类型接口、其中 CPOL = 0、CPHA = 1。  根据工作模式、每个转换周期可能有16至32个 SCLK 事务。  您还可以访问哪些其他库?  或许我们可以找到一个非常接近的等效项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我在验证已输入 CFR 的配置时遇到问题。 CFR 的时钟模式是否需要从32变为48 CLK 模式才能从写入模式转变为读取模式?

    关于该库、通常 TI 使用 I2C 发送数据的其他 ADC 也具有库支持。 这些库有助于配置 ADC、方法是将其仅包含到程序中、并引用正确的函数来相应地配置 ADC 以进行读取或写入操作、或调整 Vref 等其他参数。 我希望看到 ADS7853具有这样的库、因为它已经有十年的 IC 了。

    任何关于相同的帮助都将是伟大的!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看数据表中的第8.5.3节。  要读回 CFR,您需要使用表9中所示的控制字以及图90中所示的48个时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库上有什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是不。。。