This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC908:DAC908 -输出限制

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359575/dac908-dac908---output-limit

器件型号:DAC908

您好!

对于 DAC908、在数据表中提到输出顺从范围为1.25V、满量程 O/P 范围为20mA。 这是否意味着 O/P 电流将被限制在1.25V?

我们将此 IC 用于0至5V 跟踪。 它是否能够在 1.25V 的输出顺从范围下工作、或者 O/P 将被限制在5V。

请尽快回复。

谢谢!

普拉特希卜哈·舒里·德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathibha,

    根据数据表第11页的说明、最大输出为1.25V。  请参阅以下片段。