This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:打开 TR 开关

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359143/tx7332-opening-the-tr-switch

器件型号:TX7332

如果我将两个 TX7332连接到 AFE、并想将一个 TX 关闭(打开 T/R 开关)、我会使用  TR_SW_DIS_xx
要禁止信号通过未使用的(禁用了 TR_SW_DIS_xx) TX7332、我必须处于哪种电源模式。
希望 TX7332可以关闭(全局关闭)... 但这是没有意义的,因为我必须设置该寄存器(我想电源需要打开 T/R 开关).
可能有一个我必须使用的序列、可以将未使用的 TX7332保持低功耗、从而仍然打开 T/R 开关(禁用开关)。
我们仅使用片上波束形成(这样您就可以减小回复的范围)

我们有3种功耗模式(用于脉冲回波):
1) 1)全局断电:T/R 开关是打开、闭合还是基于 TR_SW_DIS_xx
2) 2) 默认功耗模式
2)动态功率模式?  :  
3) 无发送功率模式?

然后、我们让 脉冲发生器断电: PDN_PUL_n  、然后使 T/R 开关处于激活状态...这是什么意思? 它是打开的。 是关闭的还是可控的、具体取决于电源模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、您好!

    T/R 开关的状态由 TR_SW_DIS 寄存器确定。 T/R 开关的行为与电源模式无关、不管是默认模式还是动态模式。 PDN_PUL_n 和全局断电模式会保持 T/R 开关的状态、该状态由 TR_SW_DIS 寄存器确定。 如果 TR_SW_DIS 设置为"1"、则 T/R 开关将关闭、如果该位设置为"0"、它将打开。

    谢谢。此

    致、 萨维扬