This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS124S08, ADS127L18, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357215/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS127L18ADS1258
尊敬的朋友:

我们将开发一个具有模拟输入/输出和数字输入/输出的 IO 模块系列。 我们以前已开发所有使用 STM32F407VET6100引脚控制器的产品、对于 IO 模块系列、我们将仅使用 ST 控制器、但其余组件尚待最终确定、我们正在考虑根据其支持来使用 TI。
1.模拟输入/输出:电流(4 -20mA)至电压(0-5V)-ADC…… 我们不会使用现成的模块作为批量存储。 精确的电流范围                                                            和电压。 模拟输入类型差分多达8个通道。
2.数字输入/输出:电压(0-5V)至电流(4 -20mA)-DAC ......... 精确的电流和电压范围
 
信号调节部分。
4.稍后将讨论 RTD/热电偶。
因此、对于上述要求、我们选择了 ADS131M08。您能告诉我们此 ADC 是否与我们的应用兼容、还是向我们建议合适的 ADC
谢谢你。
design@avyannatech.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal Bhuse,

    根据您的要求、可以考虑使用 ADS131M08器件、但我们确实提供了更适合您的应用的器件。 您是否看过了 ADS124S08? 该器件非常适合4 -20 mA 环路、具有多个集成特性、可帮助测量 RTD/热电偶。  

    主要问题是:您是否需要 ADS131M08提供的同时采样? 否则、我会考虑 ADS124S08。

    如果您对 ADS124S08有任何问题、敬请告知

    此致、
    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh Brown、您好!

    感谢您推荐器件型号。 REST 规格符合要求、但与8个差分模拟输入通道不同而不符合我们的要求。
    请推荐一些符合我们要求的更多器件型号、如有任何进一步的问题、请告诉我。

    希望很快收到您的回复。

    谢谢。此致、

    普拉伊瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal Bhuse,

    鉴于需要8条差分通道、ADS131M08可能是最佳选择。 这是 ADS127L18 ADS1258。 ADS127L18与 M08类似、但价格更昂贵且性能更高。 ADS1258确实具有8通道差分、但它是一个多路复用输入部件。 如果您需要同步采样、ADS131M08可能是此处的最佳选择。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh Brown、您好!

    感谢您的建议。 我们已经准备好使用 ADS131M08、但我们有特定的 ADC 信号调节要求、即 V - I 和 I - V 转换器。 您能为我们推荐一些可用于 ADC 信号调节的器件吗?

    我们的电压和电流要求是电流为4 - 20mA、电压为0 - 5V。

    请检查一下,让我知道。

    谢谢。此致、

    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Prajwal,

    您可能需要用于信号调节的放大器、放大器支持团队属于 TI 的不同团队。 您可以 在此处的放大器论坛上发布您的新问题

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    感谢您的答复。 我会将有关信号调节的问题发布到放大器论坛。 如果我对这件事有任何疑问,我会给你回复。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com