This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:输出具有抖动

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359239/ads1262-the-output-has-jitter

器件型号:ADS1262

大家好、

我的客户有一个压力变送器项目。 他们发现、输出代码在40Hz sps 下具有低于100位的抖动、而输出代码在1.2ksps 下具有超过1000位的抖动。

此外、它们使用一个来自 MCU 的 SPI 来连接4个 ADS1262。  

原理图如下所示:

有没有任何方法可以降低输出抖动?

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据速率越高、噪声越高、这在所有精密 ADC 上都是如此。 您可以从 ADS1262数据表中看到以下噪声表、1.2ksps 数据速率下的噪声远高于50sps 数据速率下和相同增益设置下的噪声。 50sps 时为0.358uVrms (2.319uVpp)、而 增益=1时为1.2ksps 时为1.743uVrms (13.428uVpp)。 客户可以检查其电路板上的噪声是与下表中所示的噪声相似、还是比表中的噪声高得多。 如果噪声高得多、则可能是由其他原因引起、例如 PCB 布局和接地设计、我在原理图中看到了几种不同的接地连接。

    Br、

    戴尔