This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:工程样品的工作温度和与合格器件的差异

Guru**** 2439670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359257/dac5675a-sp-operating-temperatures-for-the-engineering-samples-and-differences-from-the-qualified-parts

器件型号:DAC5675A-SP

您好!  

我们的原型中使用了一些工程样片。 合格器件与工程样片之间是否存在物理差异? 或者、差异是否仅限于器件的工艺和测试、这就是 TI 仅将工程样品温度范围列为25 C - 25 C 的原因?

此外-如果温度上升到70 C、您预计在运行部件时会出现任何问题吗? 它远低于合格器件的额定温度、因此我假设如果它与合格器件采用相同的芯片/封装、*可能*不会有问题。 但如果 TI 无法保证温度范围内的性能、则要确保器件不存在会严重阻止我们温度过高的情况。  

谢谢。

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    正确、两个器件之间没有差异。

    则可以在最高70C 的温度下运行器件。

    此致、

    Rob