This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:ADC 电路问题

Guru**** 2518550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358896/ads8689-adc-circuit-question

器件型号:ADS8689

我们的产品使用 ADS8689、该通道会收集偏置为2.5V 的正弦波模拟信号。 AIN_P 已连接至模拟信号、但我们不确定 AIN_GND 是否可以连接至2.5V 的偏置电压、以及是否允许这种连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金

         




    涛, 是的、ADS8689将会像您所说的那样处理伪差分输入配置、这意味着您可以在 AIN_P 应用信号并在 AIN_GND 应用直流移位。 请注意、AIN_P−AIN_GND 电压不应超过输入电压范围、AIN_P 和 AIN_GND 电压不应超过数据表中的绝对最大额定值。 但是、在 AIN_GND 上施加±0.1V 以外的电压与数据表建议不符、在这种情况下无法保证性能。 此致! 乔尔