This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:输出值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358797/dac1220-output-value

器件型号:DAC1220

大家好、

在以下三种条件下、您能否说明 DAC 的输出值?

1.上电后、启动前

2.启动过程中

3.校准过程中

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.启动时(电源仍在斜升时)可能会在输出上看到一些低振幅干扰、但可能小于100mV。   

    2.一旦器件完全通电,输出将大约为0V,而数据寄存器将位于0x0000

    3. 校准期间的输出取决于 CALPIN 的状态。  如果 CALPIN = 0、则在校准期间输出与 DAC 断开。  在这种情况下、输出看起来像是在断开之前具有 DAC 电势的电容器输出。   

    如果 CALPIN = 1、则校准期间输出可能会发生变化。  如果调用、校准期间输出将接近满量程。

    谢谢。

    保罗