This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:需要 TSC2007帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357974/tsc2007-need-help-with-tsc2007

器件型号:TSC2007

嗨、大家好!

我使用的是滑翔机的开源导航系统(www.openvario.de)、它是基于 cubieboard 2的。 其中一些导航系统使用电阻式触摸面板,因为它们非常便宜,不敏感,这是非常有用的飞行。 Cubieboboard 2非常旧,有几个商业项目,他们正在使用一个现代的 Android 板,而不是。 他们所使用的 Android 板不可能连接电阻式触摸面板、而是使用 I2C 触摸面板。 我不喜欢制造全新的设备、因为在这种情况下、我需要做很多工作来更换滑翔机的仪表板。 除此之外、所有其他用户都无法再自行构建自己的设备。 这就是为什么我尝试开发一个升级套件,它重复使用触摸,显示器,前架等旧设备. 使用电阻式触控似乎不那么容易。 我 从 Adafruit 买了一只 TSC2007鸟 ,用 I2C 触控面板连接器连接触控,但 Android 13剂量无法识别触控面板。 我与中国的卖家公司联系、并向他们发送了一个带所有必要适配器的触摸面板、但他们也不能使用触摸面板。 现在他们要求我向他们提供以下信息:

他们需要完整的迁移信息、包括驱动程序迁移配置说明和驱动程序源文件以及 TP 校准方法。

如果你能帮助我,我将非常感激!!

此致
迪尔克